27.11.2019 11:24 | |
Beigetreten: 29.02.2012 Letzter Bes: 04.08.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe ein Frage bezüglich der Schnellen Zählereingänge der Logo 7 und 8. Wir haten bis vor kurzem in einer Anlage eine 0BA7 verbaut mit einer Längenmessung über Drehgeber incl. einer auswertung der A und B spur. Bei der 7er Logo war ein Ausgang defekt, daraufhin haben wir alles auf Logo 8 umgerüstet. (incl Textdisplay da diese ja auch nicht mehr kompatibel sind und die 7er Logo war nirgends mehr zu bekommen). Wir haben jetzt bei der 8er Logo das Problem das sobald sich ein Oderbaustein bzw. ein Undbaustein zwischen Zählereingang und Zählerbaustein befindet funktioniert der schnelle Zähler nicht mehr. Mich wüde nur interessieren wieso das bei der 7er funtkioniert hat und nun bei der neuen nicht mehr??? Vielen Dank schon mal. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/27/2019 12:18:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2019 11:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33099 Bewertung: (4085)
|
Laut Handbuch (siehe Auszug im Anhang) haben die schnellen Zähleingänge auch schon der 0BA7 nur bis max. 5 kHz gezählt, werden der schnelle direkt mit dem Zähleingang verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Frequenz von der Zykluszeit abhängig. Es kann sein, dass die Zykluszeit der 0BA8 länger ist wie bei der 0BA7 ist, eventuell bedingt durch den Webserver. Genaueres kann dir aber nur Siemens sagen. |
27.11.2019 13:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Alle bisherigen Logo-Modelle sind nicht für A/B-Zähler geeignet. Man mag ja unter bestimmten Konstellationen ein brauchbares Ergebnis bekommen haben, aber da spielt Faktor "Zufall" auch eine Rolle. Mögliche Lösung je nach Anwendungsfall könnten kleine Hardwarezähler sein, die abhängig von Zählerständen einen Digitalausgang setzen, den man dann in der Logo abfragen kann. Manche Zähler bieten auch einen Analogausgang, bei dem man den Zählerstand skaliert ausgeben kann. Hier ist ein Link zu einem von mehreren Anbietern. M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf