12.03.2014 19:08 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Nein so viele Eingänge hab ich nicht mehr. Ich hatte eher an sowas gedacht... http://www.conrad.de/ce/de/product/195561/Drucktastenfeld-1-x-12-Kontakt-Belastung-ca-30-mA-B-x-H-55-mm-x-86-mm?queryFromSuggest=true Aber mir kommt leider keine idee die ich den Eingängen dann eine feste Ziffer geben kann oder das der erste Eingang der gedrückt wird die 100.000 darstellt der zweite Eingang die 10.000 usw. Quasi das am ende die Zahl rauskommt die ich eintippe. Aber wie gesagt userem Kunden reicht die oben genannte Art und Weise. Nur schafft mein Zähler die 1000 nur in 40 sek. DateianhangZähler.zip (94 Downloads) |
12.03.2014 19:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das ist machbar! Am Ende stehen dann sechs Zähler mit der eingegebenen Zahl. Reicht das? |
12.03.2014 19:23 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ich denke das sollte gehen. Ich könnte unserem Kunden beide Varianten pressentieren und er soll entscheiden was ihm besser gefällt. |
12.03.2014 21:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Lösungsansatz mit 11 Eingängen. Über I1 - I10 werden über die Analog-MUX die Werte 0 - 9 ausgegeben. Jeder Tastendruck schaltet das Schieberegister um eine Stelle weiter. Damit wird der Tastenwert immer in der nächsten Analogarithmetik gespeichert. Jede Eingabe einer Seriennummer muß mit der #-Taste begonnen werden! DateianhangTastenfeld.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.03.2014 21:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier mal ein Vorschlag von mir: Ein Dezimalsteller (BCD-codiert) mit den Zahlen 0-9. Er benötigt vier Eingänge. Ein fünfter Eingang wird zur Stellenanwahl benötigt. DateianhangSeriennummer.zip (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf