Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2013 14:34 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo Böschler, was möchtest du mit den Homematic-Komponenten denn tun? Nur eine Funktsteckdose schalten oder oder auch Sensorwerte verarbeiten? Ich nutze die Logo auch für eine kleine Heimautomatisierung (Rolläden, Licht, Steckdosen) und habe da wo nötig 5-adriges Kabel in den Steckdosen-Stromkreisen liegen, damit ich 2 schaltbare Verbraucher anschließen kann. Falls mir das mal nicht ausreichen sollte habe ich mich auch schon mal im Homematic-Lager umgeschauen und als Lösung das Schließerkontaktinterface SCI-3-FM gefunden. Dieses hat 3 kabelgebundene Eingänge und reagiert auf die Flanken der Signale, sprich: Logo-Ausgang wechselt von 1 nach 0, SCI-3-FM funkt "ein", Logo-Ausgang wechselt von 0 nach 1, SCI-3-FM funkt "aus". Dazwischen ist das Modul still. Mit einem Konfigurationsadapter lässt sich angeblich das Verhalten des SCI-3-FM auch negieren (also von 0 nach 1 funkt "ein"), wobei das Negieren ja auch in der Logo geschehen kann. Damit erreichst du also eine 1:1-Kopplung von 3 Logo-Ausgängen an 3 Homematic Empfänger (z.B. Funksteckdosen oder UP-Schaltaktoren). Nachteil: schaltest du die Aktoren mit einer Homematic-Fernbedienung bekommt das die Logo nicht mit. Aber: ich hab mir das nur in der Theorie so ausgedacht und keine Praxiserfahrung! Keine Garantie, dass das auch so funktioniert. Wenn du das aber ausprobierst freue ich mich über Feedback ;-) Ansonsten schau dir mal IP-Symcon an. Damit lassen sich diverse Hausautomatisierungskomponenten unter einen Hut bringen, wie auch Homematic und Logo 0ba7. Allerdings habe ich auch hier keine Praxiserfahrungen und kenne es nur vom Hörensagen. Als letzter Ausweg nenne ich gerne noch LibNoDave, eine inoffizielle C-API mit der Daten in/aus der Logo geschrieben/gelesen werden können. Dazu müsstest du allerdings Entwickler sein bzw. programmieren können. Auf diesem Wege realisiere ich z.B. gerade einen REST-Webservice mit der ich die Logo dann vom iPhone und Android-Tablet steuern kann, aber da ist noch einiges an Arbeit vor mir. Viele Grüße, Tobias Edit: Ich bearbeite mal diesen alten Beitrag von mir, da ich die Homematic-Lösung nun selbst ausprobiert habe. Der SCI-3-FM wird an 1 bis 3 Ausgänge der LOGO angeklemmt. Per Anlernen-Taste am SCI-3-FM und der Funksteckdose werden die Geräte gekoppelt. Schaltet die LOGO ihren Ausgang schaltet der gekoppelte Homematic Aktor entsprechend mit. Somit verfügt die LOGO also praktisch über "Funk-Ausgänge"! Ein detaillierte Anleitung habe ich auch in meinem Blog niedergeschrieben: http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/funksteckdosen-an-der-logo/ |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 24.07.2014 11:21Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 22.04.2013 14:39 |
|
Folgen Sie uns auf