29.07.2024 22:39 | |
Beigetreten: 12.03.2024 Letzter Bes: 17.01.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo zusammen, versuche mich gerade an der Steuerung einer Sinmatics V20 über Modbus RTU. Ich habe versucht anhand der Mustervorgabe von Siemens meine Steuerung aufzubauen. https://support.industry.siemens.co...kommunikation-mit-sinamics-v20?dti=0&lc=de-DE Doch irgendwie komme ich nicht recht weiter. Hier mal was eigentlich passieren soll. Vereinfacht gesagt habe ich zwei Temp. Werte die ich auslese. Wenn eine Differenz von 30 Grad herrscht, soll die Sinmatic mit 50HZ gestartet (RFG start) werden, bis zu einer Differenz von 15 Grad und dann auf 0 Hz geschaltet ( RFG enable ) werden. Zweitens: Wenn die Sonne untergegangen ist soll die Sinmatic ausgehen. Dementsprechend wieder angehen, wenn die Sonne aufgeht und eine Temp. X herrscht. Hier sind die Probleme: Die Sinmatic anlaufen zu lassen bzw. abzuschalten. Mein Gedanke, da ich keine Impulse abgebe, sondern ein Dauersignal erhalte funktioniert das mit den Inpulsgebern wie im Beispiel nicht. Die 50 HZ einzustellen ohne das Web Interface. Hier bin ich noch komplett Ratlos, auch das ich nicht wie in dem Beispiel von Siemens ins Minus gehen möchte. Ich hänge meine "bis jetzt" Steuerung mal mit an. Leider habe ich im Netz so gut wie nichts darüber gefunden und das, was ich gefunden habe, hat mir nicht geholfen. Im Siemens Mustervorgabe wird alles über das Web Interface gesteuert. Dieses benötige ich nicht. Vielen Dank schonmal für euere Hilfe. DateianhangSchwimmbadsteuerung-Forum.zip (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2504173 am: 07/29/2024 22:44:00 |
|
30.07.2024 13:04 | |
Beigetreten: 12.03.2024 Letzter Bes: 17.01.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Ja ich habe das CIM Modul. |
06.08.2024 09:24 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 959 Bewertung:
|
Die Fortsetzung des Themas wurde von Autogen_2504173 in ein neues Thema gepostet. Die Diskussion soll bitte dennoch in diesem Thema fortgeführt werden, das andere wurde geschlossen. Die Nachricht des Nutzers lautet wie folgt:
Viele Grüße, Moderator_Lan Dateianhang109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_CODE.zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/07/2024 11:31:08links optimized |
|
09.08.2024 12:24 | |
Beigetreten: 12.03.2024 Letzter Bes: 17.01.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Nach langen Hin und Her und vielen Nächten hab ich das Problem gelöst. |
Folgen Sie uns auf