16.12.2022 12:54 | |
Beigetreten: 07.09.2022 Letzter Bes: 16.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt bei dem es darum geht Siegelwerkzeuge für eine Verpackungsmaschine auf Betriebstemperatur aufzuwärmen. Nun habe ich das Programm mithilfe eines PI- Reglers und der Pulsweitenmodulation geschrieben. Es funktioniert auch soweit alles gut die Siegwerkzeuge werden erwärmt, allerdings habe ich das Problem das der PI Regler zu langsam runterregelt, dies führt dazu das die Siegelwerkzeuge ca. 20° über die eingestellte SOLL- Temperatur rüber heizt. Nachdem die 20° über SOLL erreicht wurden hat der Regler schon soweit runtergeregelt das das Siegelwerkzeug langsam abkühlen danach pendelt sich die Temperatur auf die SOLL- Temperatur ein und alles ist soweit gut. Gibt es eine euch bekannte Lösung den PI- Regler so zu parametrieren das er schneller runterregelt, sodass ein starkes Überschwingen gar nicht erst auftritt? In den Blockeigenschaften besteht die Möglichkeit den Regler auf Temperatur schnell und langsam einzustellen, dies führte bei keinem zu einem geringerem Überschwingen. Das Programm hänge ich noch im Anhang an. Für jede Hilfe/ Tipp wäre ich sehr dankbar 785KeV
DateianhangVorheizung mit PI- regler.zip (210 Downloads) |
16.12.2022 14:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung:
|
Das kannst du nur durch Probieren feststellen, indem du die Parameter KC und TI änderst. |
Folgen Sie uns auf