04.07.2024 08:57 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Hallo, bei der Hochrüstung von WinCC V7 auf WinCC V8 musste auch Simatic Net hochgerüstet werden. Hier von V16 auf V18. WinCC koppelt über OPC SNMP mit einer USV. Mit V16 kein Problem, aber mit V18 steht mir der Punkt "SNMP" beim browsen nicht zur Verfügung. Die MIB-Datei ist geladen, Koko konfiguriert und auch geladen. Weder mit WinCC noch mit OPC Scout V10 kann ich auf die Daten zugreifen. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Alexandra DateianhangSNMP OPC SNMP.zip (66 Downloads) |
04.07.2024 11:51 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden In den Kommunikationseinstellungen gibt es den Punkt "OPC-Protokollauswahl" unter den OPC-Einstellungen. Hier muss man bei COM/DCOM SNMP auswählen. Danach werden dann auch die Protokolle (in meinem Fall SNMP) beim browsen angezeigt. Jetzt muss ich das noch eben beim Kunden testen |
Zuletzt bearbeitet von: Alexandra am: 07/04/2024 12:03:09 |
|
08.07.2024 09:28 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 21.01.2025 Beiträge: 175 Bewertung: (3) |
Hallo Alexandra, würdest bitte Dein Nachrichteneingang anschauen und wenn es die Zeit zulässt, mir bitte antworten. Vielen Dank! Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf