Industry Online Support
Technical Forum
15.02.2013 18:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo Mujo2008, wenn die Maschine vom Netz war (Spannungsversorgung der S5 ausgeschalten) und das Programm der S5 nicht auf einem EPROM gespeichert war und die Lithium-Batterie leer war, hat die S5 kein ausführbares Programm mehr im Arbeitsspeicher. Die Lithium-Batterie ist (wie der Name schon sagt) eine Batterie und kein Akku. Sie hat die Funktion, bei ausgeschalteter Spannungsversorgung der S5 das Programm im Speicher zu halten. Die Lithium-Batterie kann dieses aber nicht über einen längeren Zeitraum. Ohne nähere Informationen kann man aber nur Vermutungen anstellen. Edit: Auf dem Bild ist ja nicht viel zu erkennen, aber die LED BASP sagt, daß die Befehlsausgabe gesperrt ist, es werden keine Ausgänge geschaltet. Die LED STOP bedeutet, daß die S5 in STOP ist. Im Anhang befindet sich ein Auszug aus dem Handbuch. Was nicht schaden kann: Betätigen des Betriebsartenschalters von RUN nach STOP und anschließend wieder nach RUN. Vielleicht habt ihr ja Glück die S5 läuft wieder an. DateianhangS5-115U CPU 941-944 Gerätehandbuch.pdf (494 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 15.02.2013 18:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf