21.05.2015 18:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo alle Zusammen, ich benutze derzeit Simit V8.1 und versuche damit Flussnetze abzubilden für eine Energieeffiziensbetrachtung . Ich habe ein Problem bei der Programmierung mit der Flussnetzgröße FLN2. Diese Größe benötige ich ständig um meinem Flussnetz einen Druckverlust, bei vorgegebenen Druckknoten, weiterzugeben. Dabei ist eine weitere Größe von Bedeutung, das ist die sog. DPDMFL. Laut Handbuch ist das die erste Ableitung des Druckverlustes nach dem Massenstrom, doch kann ich rein persönlich mit dieser Größe nichts anfangen, da mir nicht klar ist, was diese aussagt. Zum Beispiel habe ich immer dann ein Problem mit dieser Größe, wenn die Druckdifferenz nur eine Differenz aus zwei Drücken ist und diese sich nicht auf den Massendurchfluss zurückzuführen ist. Scheinbar braucht SIMIT diese Größe allerdings, da ich Fehler in meinem Flussnetz auf die Fehlerhaftigkeit dieser Größe zurückführe. Gerade dort wo sich ein Massenstrom verzweigen soll. Ich vermute derzeit, dass es der Ausdruck für eine Art Widerstand sein könnte, anhand dessen SIMIT entscheidet, wie sich ein Massenstrom im Netz verzweigt. Wobei mir aus Standardkomponenten der Flownet-Bibliothek z.B. bei der Pumpe nicht erschließt, weshalb dort noch die Drehzahl n mit abgeleitet wird und mir allgemein bekannt ist, dass es Formeln für eine Widerstandsberechnung gibt, die allerdings keine Ableitung des Druckverlustes nach dem Massendurchfluss sind. Diese Ableitung ist mir aus meinem Studium leider unbekannt und ich finde auch in der Literatur dazu nichts. Falls mir jemand meine Vermutung bestätigen kann oder mir erklären kann, was mit dieser Größe DPDMFL gemeint ist, wäre ich sehr froh. Vielen Dank und Allen einen schönen Tag. Viele Grüße Silvio
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.05.2015 12:37:50Neue Überschrift nach splitten |
|
06.07.2015 13:58 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Niemand? Gibt es wenigstens irgendwie einen richtigen Support für solche Probleme? |
Folgen Sie uns auf