16.12.2014 14:09 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung: (3003)
|
Hi, ist das gerät nach dem Fehler noch online erreichbar? Wenn nicht würde ich sagen das die FW abgestürzt ist, dann solltest du einen Support Request eröffnen. Ansonsten mal online gehen und schauen was für Fehler anstehen. Wie ist das LED Bild des Gerätes wenn der Fehler aufgetraten ist? Gruß Christoph |
17.12.2014 17:10 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 5888 Bewertung: (802)
|
Hallo Christian, ja, der DCM kann mit DCC genutzt werden. Eventuell könnte es helfen, den Plan als .XML zu exportieren und in ein neues Projekt (oder zur Not nach Löschen des Plans ins alte) wieder zu importieren. Auch kann man mal die Karte "putzen" oder eine neue einsetzen. Wenn das alles nichts hilft, dann würde ich nicht aufs Forum hoffen, sondern eine Support Request bei der Hotline aufmachen. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf