30.01.2023 14:39 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das Fluke DSX5000 und kann damit Verbindung, Schirmung, Wiederstand und Dämpfung von Leitungen Messen. (Messbereich bis 1000MHz) Grundsätzlich müsste man damit auch eine Drive-Cliq Leitung überprüfen können bis auf die Pins A und B für die 24V Spannungsversorgung, diese kann man zur Not mit einem Multimeter durchmessen. Gibt es von Siemens aus Grenzwerte welche die Leitung haben muss? Sind die Grenzwerte zwischen Drive-Cliq, Drive-Cliq 500 oder Drive-Cliq 800+ unterschiedlich? Sind die Leitungen in verschiedenen CAT Kategorien eingeteilt? Grüße Spule98 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2023 10:26:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf