Industry Online Support
Technical Forum
29.08.2012 07:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Trotz der tollen ausführlichen Beschreibung von Betel über die Berechnung von GAIN und OFFSET (an dieser Stelle ein großes Lob!), habe ich weiterhin Schwierigkeiten meine Analogwerte korrekt zu parametrieren/skalieren. Irgendwie will das nicht so richtig sitzen... Folgende Situation: Ich möchte eine Durchflussmenge von 0 bis 58m³/h regeln. Hierzu liefert mir ein entpsrechender Messwertaufnehmer ein Stromsignal von 4...20mA (4mA = 0m³/h und 20mA = 58m³/h). Die 4...20mA liegen ja dann bekanntlicher Weise hinter dem entsprechenden Analogeingang als normiertes Signal von 200 bis 1000 Units an. Jetzt muss diese mit Hilfe von Verstärkern entsprechend skalieren, richtig? Im Anhang mein Versuch... vielleicht kann mir jemand Feedback geben ob ich auf dem richtigen Weg bin oder mich doch verlaufe. Die Regelung möchte ich mit dem PI-Regler umsetzen. Hier stellt sich mir jetzte die Frage, was denn da jetzt am Eingang des Reglers anliegt. Es müssten doch dann die skalierten 0 bis 58 sein?! Muss ich den Sollwert des Reglers dann auch vorher noch entsprechend skalieren oder kann ich hier direkt einen Sollwert von z.B. 46 eintragen??? Wenn ich im Regler keine Änderung von GAIN und OFFSET vornehme, dann gibt er mir hinten doch auch wieder entsprechend 0 bis 58 als Regelgröße raus, welche ich dann wieder mit entsprechenden Verstärkern in 0...1000 Units umsetzen muss?! Fragen über Fragen... Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße... DateianhangSkalierung_PI_Regler_Test.zip (96 Downloads) |
29.08.2012 17:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! So würde ich das lösen! DateianhangSkalierung_PI_Regler_Test.zip (140 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf