09.11.2022 13:22 | |
Beigetreten: 12.10.2017 Letzter Bes: 25.02.2024 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe aktuell die Herausforderung die Smart Server Lizenz mit TIA V14 auf ein KTP400 Basic Gen. 2 zu übertragen. Der Smart Server ist auf dem Display aktiviert. Der Standardweg über Authorisiren/Lizensieren in TIA-Portal und dann uber ALM klappt soweit bis die Fehlermeldungen aus dem Anhang in ALM kommen. Auch ein manuelas importieren direkt übers Diplay klapp nicht, da er die Lizenz nicht findet. Die Lizenz ist auf einen USB-Stick von Siemens und der Status der Lizenz ist auch noch offen. Habt Ihr eine Info, woran das liegen kann? Viele Grüße Benzko89 DateianhangFehlermeldungen.pdf (155 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Benzko89 am: 11/09/2022 13:24:36 |
|
09.11.2022 14:34 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 3109 Bewertung:
|
Hallo Benzko, wenn du der Anleitung in folgendem FAQ folgst (Kapitel 3.3), in welchem Schritt kommen dann die Fehler? Welche Informationen gibt es bezüglich Lizenzen für WinCC (TIA Portal)? Hast du die aktuelle Version des ALM auf deiner Engineering-Station installiert? Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.11.2022 09:22 | |
Beigetreten: 12.10.2017 Letzter Bes: 25.02.2024 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Hab jetzt mal den neuesten ALM geladen. Jetzt läuft es, danke. Gruß Benzko89 |
Folgen Sie uns auf