03.03.2020 10:20 | |
Beigetreten: 29.11.2018 Letzter Bes: 02.11.2022 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ein kleines Update meinerseits: Ich habe Tests durchgeführt, in welchen ich Grafiken und Tags gelöscht habe, ja richtig gelöscht, und bemerkt, das dies nur minimale Unterschiede macht. Diesen Vorgang habe minimal dokumentiert, und immer hinter die Übersetzungsmeldung geschrieben, was ich gelöscht habe um diese Meldung zu bekommen. Mich interessiert, was wirklich einen Unterschied in der .fwc Datei macht, meiner Meinung nach sind es vor allem die Sprachen von welchen, nach Siemens Angaben, 32 projektierbar sein sollten. Ich bin seit 2 Wochen mit dem Support weitere Infos am suchen, und werde nun wohl die Sprachen parametrierbar machen müssen. So kann dann unser Kunde beim laden festlegen(deaktivieren per Runtime Settings) welche der 10 Sprachen die Maschine braucht. [snip] Gruss Johnny DateianhangVerlauf-Speicherauslastung.txt (193 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: EinfacherMitarbeiter am: 03/03/2020 10:30:57Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/03/2020 13:12:19Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.03.2020 13:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Neue Frage von EinfacherMitarbeiter wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man via Script feststellen, welche Sprachen im HMI aktiv sind? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf