06.05.2021 07:26 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, um Software Redundanz sinnvoll nutzen zu können muss die Peripherie mit einer dezentralen Station angekoppelt werden. Beim Anschluss an Zentralbaugruppen würde bei Ausfall der CPU sonst die Baugruppe keine Prozesskopplung mehr haben. Für die Ankopplung der Peripherie kann die ET200M mit aktivem Rückwandbus in der erweiterten Ausbaustufe (IM 153-2) eingesetzt werden. Als Peripherie Bussystem kann nur Profibus eingesetzt werden. Innerhalb der ET200M Station kann jede S7-300 Digital- und Analogbaugruppe verwendet werden. Zusätzlich kann der CP341 und die FM350-1 (Zählbaugruppe) verwendet werden. Eine Liste mit den genauen Angaben zu den Baugruppen befindet sich hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/42614519 SIMATIC-FB-Technologie-GER (NM) |
Folgen Sie uns auf