Industry Online Support
Technical Forum
01.10.2005 10:06 | |
Beiträge: 767 Bewertung:
|
Welche Speicherkarte brauche ich für CPU 315-2 DP V1.2.1 Best.nr. 6ES7 315-2AF03-0AB0 |
Zuletzt bearbeitet von: ED am: 01.10.2005 13:01 |
|
01.10.2005 11:15 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo, sind Sie sicher, dass die MLFB stimmt? Habe im Produkt Support zumindest auf die Schnelle nix dazu gefunden. Und STEP 7 habe ich zu Hause nicht zur Verfügung. [:(] Habe aber zumindest mal ein Handbuch gefunden zu den CPUn. Im Kapitel 7 sind die technischen Daten beschrieben. Unter anderem auch die MLFBs der Speichermodule. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12996906 Hoffe das hilft schon mal weiter Gruß Sabine |
01.10.2005 12:22 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo ED, Sabine hat recht, diese MLFB gibt es nicht, und hat es auch nie gegeben. Grundsätzlich gibt es für die S7-300 2 unterschiedliche Typen von Speicherkarten(slots): Für neue CPU´s mit Memoryschacht braucht man für den Betrieb zwingend eine Micromemory Card zb. 6ES7953-8LG11-0AA0. Bei den ältern CPU´s mit 'großem' MemorySchacht brauchte man für den Betrieb nicht unbedingt eine EPROM oder RAM, (Ausser bei einigen IFM - CPU´s), diese waren nur entweder zur Sicherung (EEPROM) (falls die Pufferbatterie leer wurde, oder gar keine verwendet wurde) oder zur Erweiterung des Arbeitsspeichers (RAM). hoffe ich konnte dir helfen, mfG... ....neo DateianhangSpeicherkonzept S7 300.zip (380 Downloads) |
04.10.2005 15:00 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Schau in diesem FAQ nach: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7302326 mfG Dirk |
|
|
Folgen Sie uns auf