16.11.2020 12:34 | |
Beigetreten: 30.03.2017 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Hallo in die Runde, auf die Gefahr hin, dass ich evtl. das Anliegen des TE´s sprenge, oder ggfs. doch zu einer Lösung seines Problems beitragen kann hänge ich mein Anliegen hier mal mit dran. Heute morgen startete ich auch den Versuch mit dem Beispiel "Anbindung einer S7-1500 an eine SQL-Datenbank" Kontakt zu einer lokal installierten SQLEXPRESS Datenbank aufzubauen um die im Beispiel genannten drei Integerwerte in die Tabelle dbo.PLCDATA zu schreiben. Da mir aktuell keine 1500er CPU als reelle Hardware zur Verfügung steht arbeite ich mit der WinCC Advanced V15.1 Update 5 Simulation zum Triggern und Stati abfragen. Die CPU wird mit PLCsim simuliert. Projektiert ist das Beispiel auf TIA V15.1 Update 5 - Die Programmressourcen habe ich hier aus dem Forum von einem Forumskollegen der sie von V16 auf V15.1 umgeändert hat - den Forenbeitrag finde ich leide aktuell nicht. Den express SQL-Server hab ich frisch installiert, Benutzer SQL_S71500 mit Passwort 12345678 eingerichtet und den Zugriff im MS SQL Server Management Studio erfolgreich getestet. Beim Setzen des enables erscheint nun der Statuscode 8602 bzw. der Fehlercode 80C5. Den Fehlercode erhalte ich ganz gleich ob der Serverdienst läuft, angehalten oder beendet ist. Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: MKennie am: 11/16/2020 12:41:43Screenshot hinzu Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/19/2020 11:26:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.11.2020 07:26 | |
Beigetreten: 25.04.2017 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 424 Bewertung: (66) |
Hi, Am 20.11 gabs ein Update des Beispiels. Versuchs doch mal damit Anbindung einer S7-1200 / S7-1500 an eine SQL-Datenbank |
Best Regards, |
|
Folgen Sie uns auf