19.02.2013 11:24 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 240 Bewertung: (25) |
Wie sieht denn dein NC-Code aus? |
19.02.2013 11:33 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
wo finde ich den diesen NC-Code? Ich habe noch was vergessen zum hinschreiben, an der Maschine ist eine PCU-50 verbaut. |
19.02.2013 13:52 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:20:19~(‾▿‾)~ |
|
06.03.2013 16:36 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Wenn du die Hilfe aufrufst, werden dir zwei MD28060 und MD28070 vorgeschlagen, die du ändern kannst um diesen Fehler zu beheben. Vielleicht hilfts ja. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf