15.07.2022 10:00 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 13284 Bewertung:
|
Hallo Eleu Die Frage ist, woher bekommst du die Info, dass das übergeordnete System nicht verfügbar ist? aus der SPS oder durch ein Signal im Panel? generell könnte man ein dummy Startbild definieren und bei Aufgebaut des Bildes ein Script starten. In diesem könnte man jetzt eine Wartefunktion projektieren, sagen wir mal 10 sekunden, bis alle Kommunikationsverbindungen aufgebaut sind, dann kann man entscheiden ob man das eine oder andere Bild aufrufen lässt, je nach Randbedingung. Im Dummy Startbild könnte man ja sowas wie ne Sanduhr oder System fährt hoch oder so projektieren. Habe sowas mal gemacht, da noch fremdsysteme gebootet werden mussten und die waren langsamer als das HMI. Trifft das deinen Usecase, ansonsten habe ich es evtl falsch verstanden.... EDIT: Wenn du das mit dem Schalter manuell machen willst, dann benötigst du diese Info remanent, das gibts bei dem Panel bei den HMI Variablen nicht, du könntest den Status jedoch in einer Textdatei speichern, die ändert sich ja beim Netz aus/ein nicht https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/59604194 Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 07/15/2022 10:03:32If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf