12.02.2021 13:12 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in Kundengesprächen ergibt sich oft die Frage, wie es möglich ist, die Software SIMATIC STEP5 inklusive Lizenzen zu beziehen. Da sich dieses Produkt am Ende seines Produktlebenszyklus befindet, ist dieses nicht mehr bestellbar. Ende des Produktlebenszyklus der SIMATIC S5 Alternativ gibt es die Möglichkeit ein SIMATIC Field PG M6 zu erwerben. Dieses bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Prozessor, RAM, Speicher etc.). Außerdem kann in der Konfiguration der S5-Support ausgewählt werden. Dieser beinhaltet
die folgenden Komponenten: In der Siemens
Industry Mall kann eine individuelle Konfiguration eines SIMATIC Field PG M6
durchgeführt werden (siehe Editor: "Konfiguratoren"). Weitere
Informationen zum SIMATIC Field PG M6 können den Lieferfreigaben und dem
Handbuch entnommen werden. Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 02/24/2021 12:28:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf