03.02.2016 13:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin über die google Suche hier gelandet. Da der Beitrag schon etwas älter ist hoffe ich, dass es evtl. in der Zwischenzeit eine Lösung gibt. Ich habe von einem Kollegen sein altes SPS Equipment übernommen welches für Testzwecke angeschafft wurde und Jahre in der Ecke lag. Nun wird es wieder benötigt. Im Jahr 2011 wurde eine S7-300 zusammen mit der Software STEP 7 Basic (Version V11 SP1) gekauft. Nun wird die S7-300 nicht mehr unterstützt. Kann es sein, dass es rechtens ist eine Software zu verkaufen und dann später die Funktionen einzuschränken für die sie ursprünglich mal gekauft wurde? Das ist doch nicht kundenfreundlich! Wenn da so ist, ist das doch ne ganz üble Abzocke! Gibt es eine update Möglichkeit (kostenfrei)??? Vielen Dank schon mal! FG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.02.2016 09:46:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.02.2016 14:17 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo MTKT,
die Basic Version des TIA Portals war noch nie mit der S7-300 kompatibel. Hier kannst du eine Probeversion des TIA V13 Professional herunterladen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/89331880
|
04.02.2016 08:28 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi MTKT, Gordon hat recht. Die Basic-Version ist nur für die S7-1200. Die anderen Controller sind in der Professional Variante projektierbar. Hier findest du die Lieferfreigabe von Step7 V11 aus dem Jahr 2011: Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional V11
Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 04.02.2016 08:29:32FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf