23.09.2008 13:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
mmhhhh, das hab ich auch noch nicht gewusst. allerdings hab ich das XP SP3 auch installiert und habe keine probleme mit Step7 allerdings haben wir nicht das prof. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
23.09.2008 13:34 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo, habe jetzt das Step7 Update installiert. Vor der Installation habe ich die Liesmich gelesen (macht man ja sonst nicht). In der steht: 3 Software-Voraussetzungen 3.1 Ablaufumgebung Betriebssysteme STEP 7 Professional ist eine 32-Bit-Applikation, deren Funktionalität für folgende Betriebssysteme sichergestellt und freigegeben ist: · MS Windows XP Professional SP3 · MS Windows Server 2003 SP2 standard edition mit oder ohne R2 als Arbeitsplatzrechner · MS Windows Vista 32 Bit Ultimate und Business mit / ohne SP1 ...... Was soll man davon jetzt eigentlich halten? DateianhangLiesmich.pdf (48 Downloads) |
23.09.2008 14:12 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo rowogh, habe bisher keine Erfahrungen mit der Thematik gemacht. Habe aber Interessehalber mal im Produktsupport gesucht. Hier der Link zur Kompatibilitätsliste: Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? Wenn ich das jetzt richtig deute steht da Gruß Sabine |
24.09.2008 07:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
damit haben wir doch nun klarheit. alles bestens, danke. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
24.09.2008 10:25 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo, auch wenn SIEMENS keine Garantie dafür mehr übernimmt, die Version Step7 V5.4 SP4 läuft auch unter Windows2000 SP4 noch ohne Probleme. MfG FrankW |
24.09.2008 10:39 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hier nochmal der Link zur aktuellen Kompatibilitätsliste: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/8250891?func=ll&objId=22644954&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent |
Folgen Sie uns auf