11.08.2009 14:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Graupe, ich weis zwar nicht ob dir das hilft, aber ich habe bei meinem Bürorechner die neuste Step 7 Version installiert. (Step 7 V5.4 SP5) Ich habe dann mal die aktuelle HW-Konfig aus dem Internet downgeloadet. ÜberExtras / HW- Update installierenund über Extras / Katalog aktualisieren. Im HW- Konfig Katalog finde ich auch keine CP343 mit der von dir angegebenenBestellnummer Aber wenn Du schreibst, es ist eine neue Anlage, müsste der CP bei mir doch mitdrin sein. Bist Du sicher, dass die Bestellnummer richtig ist ? Siehe Bild. Gruß Eleu ------------------------- Falsche Bilddatei ausgewechselt DateianhangHW-Katalog.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.08.2009 14:11 |
|
11.08.2009 17:25 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo TomDeWou, wusste gar nicht, dass man es dort sehen kann. Schon wieder was dazu gelernt. Gruß Eleu
|
Folgen Sie uns auf