30.01.2023 18:11 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo motmonti, hatten nicht die alten Antriebe einen (heute nicht mehr üblichen) Tachogenerator angeflanscht ? Der, wenn die Drehzahl auf 0v ging, die Drehrichtung des Motors umkehrte und schon da kurz eingeschaltet wurde und nicht erst beim unteren Totpunkt ??? Heut wird das wohl mit einem FU umgesetzt. Wenn man sich die "Peters Glocke" zu Köln ansieht fallt einem die beiden Antriebe rechts und links auf, die einen zumindest darauf schließen lassen. Ella_68 Nachrag: Ich habe mir gerade das Geläut auf YT genauer angesehen. Wenn man geauer beim "Anschwingen" zuhört fättt auf, das die Glocke wärend der ganzen Zeit mit der gleichen Motorlaufzeit in Bewegung gesetzt wird und dieser Wechsel intervallmäßig aussetzt. Also rein zeitlaufgesteuert (wohl einfacher als gedacht ). Damit die Glocke nicht überschwingt scheint am linken Treibkranz, der am Joch angeflancht ist, sich ein halbrunder Sicherheitskranz zu befinden (zumindest laßt sie kleine Abzweigdose dort darauf schließen) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/30/2023 19:00:04Nachtrag beigefügt Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/06/2023 10:53:39Video eingebettet. |
|
01.02.2023 15:16 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (35) |
... und so geht es auch https://www.youtube.com/watch?v=zU3WUgym9pY ... und hier wird wird es dem Ende zu interessant: http://www.kirchenglocken.de/Kirchenglocken_de/Page10168/page10168.html |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/01/2023 15:26:50Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/06/2023 10:55:11Video eingebettet. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf