11.10.2012 14:12 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich möchte gerne mit einer CPU319-3PN/DP eine offene TCP-Kommunikation (natives TCP/IP) mit einer PC-Applikation realisieren. Ich habe einige Beispiel gefunden wie sich eine TCP/IP Verbindung erstellen lässt , allerdings kann ich keine dieser Beispiele für meine Anwendung gebrauchen.
Den FB65 TCON kann man anscheinend nur eine TCP/IP Verbindung zwischen zwei CPU verwenden. Beim FB210 FW_TCP sind die Anforderungen an die PC Station dass sie als FETCH/WRITE Client fungieren muss und die Applikation SIMATIC OPC SCOUT als OPC Client einsetzt.
Des Weiteren habe ich ein folgendes Beispiel gefunden: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=51101016&caller=view
In diesem Beispiel wird der FC5 „AG_SEND“ und FC6 „AG_RECV“ verwendet. Allerdings muss ich dort im NetPro eine TCP-Verbindung projektieren, dies geht allerdings nur wenn ich eine CP habe.
Wie kann ich also meine TCP/IP Kommunikation auf SPS Seite Projektieren?
|
Folgen Sie uns auf