29.07.2006 09:59 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hi ARX, ist es fuer die SUN moeglich mit "ISO on TCP" zu arbeiten... [:o] Wenn ja, dann ist Ihre Poblem beseitigt, da durch RFC 1006 das Tekegramm verarbeitet wird wie eine ISO Telegramm. Dieses ist Normalweise wenn er Anwesend ist ganz Einfach Ein zu Schalten. Oft ist dieses RFC 1006 anwesend beim Rechners. RFC 1006 - ISO Transport Service on top of the TCP Version: 3 Weitere Changen sind nicht zu Verwenden, wenn die Telegramm Laengen Unterschiedlich sind ist es vielleicht noch moeglich die Unterschiedliche Laengen ueber verschiedene Verbindungen zu Versenden und zu Empfangen. [:P] Auch ist es noch moeglich an zu sehen welche Gemeinschaftliche Teiler die Verschiedene Telegrammen haben so das die Empfangst nach ein groeseres Anzahl koennte. Dieses Entlastet die CPU welche die kleine Telegrammen wieder zu einen Telegram Bauen muess. Da die Kleine Telegrammen alle in die CPU eingelesen werden muessen ist es beim groessere Telegrammen von die SUN Rechner ein Zeitfressende Situation. [:cry:] Um die Synchronization richtig zu Behaelten muess in die Data etwas Anwesend sein was Normalweise nicht vorkommt, zum Beispiel FA FB FC FD FE FF, so das auf dieses Hexadezimale Zeichen Einfach wieder Synchronisiert werden koennte, dieses Zeichen mues die SUN dann mitschicken. [8)] Das Einfachste wenn die SUN Rechner kein RFC 1006 unterstuetzt ist das die SUN die Telegrammen immer die Gleiche Laenge macht. [:blush:] |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf