17.12.2014 14:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke.... Wie stelle ich nun die Kommunikation über die FB her und lese bzw. schreibe meine Telegramme? |
18.12.2014 08:22 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Also ich möchte wie oben beschrieben das Telegramm 390 lesen, bzw. schreiben. Hierfür wird der FB 450 / 451 verwendet. Die frage ist nur wie?? |
18.12.2014 08:30 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 22315 Bewertung: (2998) |
Hi, hast du den nun eine T-CPU oder nicht ? Wenn du keine T-CPU hast dann kannst du den FB450 nicht nutzen da dieser nur auf T-CPU nutzbar ist. Es gibte einige sehr gute Applikationsbeispiele die vielleicht weiterhelfen können: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67261457 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/88231134 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60733299 Gruß Christoph |
18.12.2014 08:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
eine T-CPU ist vorhanden ja... Danke ich schau wie ich damit weiter komme! |
Folgen Sie uns auf