17.01.2020 07:40 | |
Beigetreten: 14.11.2018 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 502 Bewertung: (69) |
Hallo zwicky123, herzlich willkommen im Forum :) Weil du meintest du wärst Anfänger, ich habe hier ein paar Links, die für dich interessant sein können. Wenn du Fragen zu WinCC (TIA) Themen hast, ist es hilfreich möglichst viele Informationen dazu im Forum anzubieten. So bekommst du evtl. schneller eine gute Lösung. What do we need to solve your problem?: Infos bzgl. Scripting: Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten in WinCC (TIA Portal): Wie greifen Sie mit SIMATIC WinCC (TIA Portal) auf einem Panel über ein Skript auf Prozessdaten in einer Datei zu?: SIMATIC WinCC WinCC Engineering V15.1 - Programmierreferenz: Welche VBS-Informationen und VBS-Programmierhilfen gibt es in WinCC (TIA Portal)? Ich hoffe das hilft dir. Grüße, Nzett11 |
If I could help you, be so kind and rate my contribution. :) |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.01.2020 08:22 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 11.01.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (20) |
Servus Zwicky, ist im prinzip kein Hexenwerk mit dem Lineprint. Ich poste dir einfach mal mein kleines Skript. Das ByRef Ablage ist ein Parameter der von aussen an das Skript geht und den Ablagepfad angibt. Beim Panel muß es mit "Storage Card SD\" oder "Storage Card USB\" beginnen. Zusätzlich lege ich hier einfach fest da ein Unterordner Logs und die Datei mit TestDaten.csv erstellt bzw geöffnet wird. Auch das kann man als Parameter festlegen und ist dann voll dynamisch ;) Ansonsten solle es hinreichend dokumentiert sein (hoffe ich) Zum LinePrint der macht eigentlich nichts anderes, als alles was dahinter in Klammern steht als Zeile in die geöffnete Datei einzufügen. viele Grüße Aranel DateianhangDatenInCSV.txt (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Aranel_Calafalas am: 01/17/2020 08:25:04"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.01.2020 14:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Aranel Ja, das habe ich gemacht. Darum ist das ByRef nicht unterwellt. Hättest du noch eine andere Idee, wieso der Syntax nicht stimmt? Gruss zwicky |
Folgen Sie uns auf