05.03.2021 14:32 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo sca2021, es gibt die Möglichkeit über SiOME auf die einzelnen Objekte zu zugreifen. Ein Beispielprojekt und Beschreibung zu SiOME finden Sie im Anwendungsbeispiel: Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) zur Umsetzung von OPC UA Companion Spezifikationen Mit freundlichem Gruß |
08.03.2021 13:42 | |
Beigetreten: 05.03.2021 Letzter Bes: 27.11.2021 Beiträge: 3 Bewertung:
|
ch habe einen Codegenerator über den ich die Bausteine verschalten möchte. Angenommen ich habe ein Baustein mit 50 Netzwerken. In jedem Netzwerk wird eine Instanz von einem FB aufgerufen. Wenn ich in Codegenerator einen Parameter (z.B. Netzwerk 20, Eingang Xy) verändere, dann muss ich den kompletten Baustein neu generieren als XML und über Openness importieren. Gibt es aber eine möglichkeit auf die Instanz direkt zuzugreifen (über Openness) und den Parameter zu verändern, ohne den Baustein neu zu generieren? |
Folgen Sie uns auf