20.08.2013 10:30 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Dein Windowsbenutzer muß Mitglied dieser Gruppe "Siemens TIA Engineer" sein. https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=56516264843&Language=de-DE&TopicId=55960747915 Teleservice https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=56516264843&Language=de-DE&TopicId=54828514443 Ohne Teleservice kommt die Meldung nicht? Dann kannst du die Runtime starten und bedienen ohne Meldung? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.08.2013 10:01 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du solltest mal am Customer Support nachfragen, warum der TS nicht geht. Tweety |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 22.08.2013 10:19 |
|
22.08.2013 10:17 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Moin schon passiert. Melde mich wieder wenn das Problem behoben ist... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.10.2013 10:52 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Moin moin Gemeinde Nach intensivem Mailverkehr und diversen Telefonaten mit dem Support habe ich auf einem Notebook (DELL Latitude D810 mit XP SP3) wieder ein laufendes und funktionierendes Komplett-System. Angefangen mit fehlenden und falschen Benutzerrechten über nicht funktionierendem Teleservice bis zu fehlgeschlagenen Neu-Installationen haben wir glaube ich jetzt alles durch. Wo jetzt genau das Problem lag, ist für mich absolut nicht greifbar. Schlussendlich sind wir an die Software-Spezialisten verwiesen worden, die uns folgende Installationsreihenfolge vorgegeben haben. - STEP 7 prof V12 - WinCC V12 - StartDrive (bei Bedarf) - Wincc flex 2008 SP3 - Teleservice Alle Setups mit "Ausführen als Admin" (LOKAL!!) gestartet Firewall und Virenscanner ausgeschaltet !! Achtung! Nicht alle Virenscanner vertragen sich mit den Siemens-Anwendungen siehe hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37571060 Ein Problem bei der Installation von WCF2008 SP3 war noch ein installierter SQL-Server, was sich durch die Fehlermeldung "Unknown MSI Error Code: 207" beim Setup bemerkbar machte. Nach De-Installation/Deaktivierung aller SQL-Geschichten klappte dann auch das Setup von WCF2008 Nach jedem Setup Funktion getestet und einen Wiederherstellungspunkt gesetzt. WinCC V12 läuft - etwas sehr behäbig, aber es läuft. Wir werden jetzt mit den anderen Rechner genauso verfahren und ich hoffe, dass es unter Windows 7 auch so klappt. Eines steht für uns fest: wir werden vorläufig keine Siemens-Updates mehr installieren, kein Betriebssystem wechseln. Wie soll das bloss unter Windows 8 werden? Ein Mitarbeiter vom Support erzählte mir, dass er noch einen "alten" XP-Rechner hegt und pflegt und sich weigert den abzugeben - weil...da läuft einfach alles. Lasse das mal so stehen .... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf