05.12.2022 12:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Hinweis zu einer Konfiguration im TIA Selection Tool: Beim Anlegen eines SIMATIC Software Controllers wird bei der Verbindung zu einem bereits bestehenden IPC 227E mit konfiguriertem Windows 10 die folgende Fehlermeldung angezeigt: "IPC-Konfiguration muss für Verwendung mit S7-1500 Software Controller angepasst werden." Bei einer Konfiguration mit Windows 7 wird diese Fehlermeldung nicht angezeigt. Das liegt daran, dass der IPC 227E mit Windows 7 im Legacy Boot-Modus ausgeliefert und betrieben wird. Die Windows 10-Variante dieses PCs wird jedoch mit dem UEFI Boot-Modus ausgeliefert, die vom Software Controller nicht unterstützt wird. Der Anwender des IPC muss in den BIOS-Einstellungen den Boot-Modus von UEFI auf Legacy umstellen und anschließend das Betriebssystem mithilfe des Restore-Mediums neu installieren (siehe auch Hinweis in der Lieferfreigabe des Software Controllers). Um die Fehlermeldung im TIA Selection Tool zu umgehen, muss zuerst der Software Controller zum TST Projekt hinzugefügt und anschließend im Tab "Konfigurieren" ein neuer IPC 227E angelegt werden. In dessen Konfiguration kann wiederum Windows 10 als Betriebssystem ohne Ausgabe weiterer Fehlermeldungen ausgewählt werden. Video-Tutorial zu dem Thema: Wie findet und konfiguriert man einen Software Controller mit IPC427E? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf