12.08.2013 10:54 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Hi, dies soll eine Liste werden mit Fehlermeldungen aus dem TIA Portal in der Ihre Bedeutung erläutert und Abhilfe zu diesen Fehlern geboten wird: |
12.08.2013 10:56 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Übersetzen nicht möglich! Die "WinCC" SQL Instanz läuft entweder nicht oder ist nicht verfügbar sqlservr.exe läuft aber... |
31.08.2013 07:46 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Google unterstützt mit seiner Suchfunktion nicht den telefonischen Customer Support Und wenn ich Koslovski zitieren darf: "Der SIMATIC Custumer Support weiß auch keine Lösung, bzw. kann mit diesen Fehlercodes nicht anfangen." |
Zuletzt bearbeitet von: HelixX23 am: 02.09.2013 04:05Zuletzt bearbeitet von: HelixX23 am: 31.08.2013 07:47 |
|
15.07.2014 16:02 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung: (135) |
Neue Frage gesplittet nach Speicherplatzproblem nachdem in einem Projekt bei 3 KTP400 Basic Color PN die Geräteversion von 11 auf 12 geändert wurde. Gruß O_Moderator |
Folgen Sie uns auf