06.07.2021 12:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen mehrmals Anfragen bei denen PROFINET-Leitungen im laufenden Betrieb gelöst und gesteckt werden. Die meisten Anwendungsfälle beziehen sich hierbei auf Bearbeitungsstationen oder Werkzeuge die abwechselnd mit einer CPU verbunden sind oder zwischen zwei CPUs wechseln. Im aktuellen TIA Portal V17 gibt es etwas Neues bei der Zuweisung von PROFINET-Gerätenamen, die Gerätetaufe. Dabei wird die topologiebasierte Vergabe von Gerätenamen dahingehend erweitert, dass PROFINET Geräte neu getauft werden, auch wenn diese bereits einen Gerätenamen haben. Ein weiteres Werkzeuge in dem Kontext ist der D_ACT_DP-Baustein Die I-Device-Projektierung einer CPU kann mit der Anweisung „D_ACT_DP“ deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden. Wenn der IO-Controller nicht vorhanden ist, dann meldet die I-Device CPU nach der Deaktivierung der I-Device-Funktion keinen Fehler mehr über ihre ERROR-LED. Voraussetzung: TIA Portal V17, CPU FW V2.9, CM 1542-1 FW V3.0 Kundennutzen
Weitere Informationen sind im Handbuch von SIMATIC Step 7 V17 zu finden Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf