01.09.2008 20:48 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
meiner meinung nach nicht. du müßtest dir dort einen eigenen timer programmieren, der in den verschiedenen instantzen mit unterschiedlichen datenbereichen versorgt wird. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 20:49 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo ewm, nimm die IEC-Timer (SFB4..) als Multiinstanz. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
06.09.2008 13:51 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Ingo, klingt komisch... Stell mal nen Schnappschuss rein wie du den SFB eingebunden hast MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
07.09.2008 10:14 | |
Beigetreten: 14.08.2008 Letzter Bes: 24.06.2020 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo Andre, anbei der Schnappschuss. MfG Ingo DateianhangTimer.pdf (423 Downloads) |
07.09.2008 12:00 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Ingo, mir gings bei dem Schnappschuss nur drum dass vor dem EN nichts steht. Aber passt ja. Welche PLCSIM version haste denn? Hab nach dem Vorschlag von Heizduese geschaut und hier was gefunden: Hast du Version V5.3+SP1? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
07.09.2008 20:23 | |
Beigetreten: 14.08.2008 Letzter Bes: 24.06.2020 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo Andre, mit PLCSIM V5.4+SP1 funktioniert's. Vielen Dank. Mfg Ingo |
07.09.2008 20:25 | |
Beigetreten: 14.08.2008 Letzter Bes: 24.06.2020 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo HeizDuese, |
Folgen Sie uns auf