20.01.2008 13:08 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Der Call-Converter konvertiert einen AWL-Aufruf eines Bausteins mit BOOL-IN-Parametern so dass dieser in KOP/FUP darstellbar ist. Wird ein S5-Programm nach S7 konvertiert, so sind alle Bausteinaufrufe mit BOOL-IN-Parametern nicht mehr in KOP/FUP darstellbar. Das Gleiche gilt wenn ein Aufruf in AWL erstellt wurde und der Kunde eine KOP/FUP-Darstellung wünscht. Step7-kompatible Programmiersysteme sind in Punkto Bausteinaufrufen mit BOOL-IN teilweise noch auf dem Stand von S5. Werden solche Programme dann in Step7 geöffnet können diese Bausteinaufrufe auch nur in AWL dargestellt werden. Mehr Infos gibts auf der Homepage. Es kann auch eine Demoversion angefordert werden. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 21.01.2008 12:37 |
|
24.01.2008 15:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage empfehlen wir Ihnen den Beitrag vom Customer Support. Hier sind zu Ihrem Problem einigeUrsachen und Abhilfen beschrieben, die Ihnen vielleicht weiter helfen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16726454 Mit freundlichem Gruß Cicero |
24.01.2008 16:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo cicero, ich verstehe Ihren Beitrag nicht. Ich habe nicht das beschriebene Problem, sondern die Lösung ;-) siehe Video: www.raeppel.de/download/sample/call_converter.zip MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 24.01.2008 16:39Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 24.01.2008 16:38 |
|
18.06.2014 16:19 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, bitte unterlege deine Theorie mit Screenshots. Da wäre ich sehr interessiert. Und ich meine damit nicht dass man die Bausteine neu aufruft und mit den Parametern versorgt. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.06.2014 16:32 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (2) |
Hallo sps-concept, einfach selbst ausprobieren -funktioniert. FC10 bleibt danach nur in AWL FC1010 AWL/FUP/KOP |
18.06.2014 17:11 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, sorry ich weiss nicht wie es gemeint ist. Deswegen bitte Screenshots machen. Damit wir hier den Thread nicht unnötig zumüllen, Kommunikation auch per Mail/PN. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
01.07.2014 20:13 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo "S5/S7_Spezi", scheinbar hast du den Funktionsumfang missverstanden. Bausteinaufrufe (von Bausteinen egal in welcher Sprache erstellt) waren schon immer KOP/FUP-darstellbar wenn sie in KOP/FUP aufgerufen wurden. Versuche mal folgendes in Step7: a) in Step7 einen neuen Baustein erstellen (mit BOOL-IN) b) diesen Baustein zB im OB1 aufrufen wenn Ansicht AWL ausgewählt ist c) Ansicht auf KOP/FUP umstellen d) was siehst du? keine Box! gleiches gilt bei konvertierten S5-Programmen mit Bausteinaufrufen die vorher (in Step5) in KOP/FUP darstellbar waren. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf