14.05.2009 11:18 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 4100 Bewertung: (193) |
Hallo liebe Forumsmitglieder, da uns in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, daß Links nur als normale Texte im Forum gepostet werden, möchte ich hier mal kurz erläutern wie man einen Link richtig erzeugt. 1. Tippt einen Text ein, der dann zum Link gemacht wird 2. Markiert diesen Text 3. Wählt oben in der Leiste "Insert/edit Link" (ist rechts direkt neben den Aufzählungssymbolen) 4. Gebt unter Link-URL die Adresse ein, auf die der Link verweisen soll 5. Am Ende sollte der Link so aussehen: Link zu diesem Beitrag Ich hoffe ich konnte einigen helfen. Gruss und weiterhin viel Spass im Forum CS Moderator |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.05.2009 11:23Als Tipp markiert Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.05.2009 11:20My Forum is the place to personalize your profile, |
|
28.05.2009 12:06 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 4100 Bewertung: (193) |
Aus aktuellem Anlass, hier ein weiterer Tip zur besseren Übersicht im Forum. In letzter Zeit kam es vor, dass Beiträge ziemlich lang waren: -weil Quellcode im post mit veröffentlicht wurden -weil lange Fehlermeldungen oder Log-files im Beitrag mit gepostet wurden Um dies in Zukunft zu vermeiden, und somit Beiträge lesbarer zu machen, wäre es schön solche Inhalte als Dateianhang eurem Post hinzuzufügen. Grüsse und weiter viel Spass im Forum CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
28.05.2009 12:15 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 4100 Bewertung: (193) |
Und gleich noch ein kleiner Tip am Rande. Wenn ihr irgendwelche Fragen an bestehende Themen anhängt, vergewissert euch, ob euer Problem wirklich gleich ist. Denn durch unterschiedliche Pobleme im gleichen Thema, kann dieses sehr schnell unübersichtlich werden. Ebenso ist es nicht hilfreich für eine schnelle Beantwortung wenn ihr in einem Thema/Post zwei Fragen zu unterschiedlichen Themen fragt (z.B. Softwarefrage und Hardwarefrage). Für beide Fälle (Anhängen an ein bestehendes Thema, Zwei Fragen in einem Post) ist es deshalb ratsam lieber ein neues Thema in der passenden Konferenz zu eröffnen.. Danke schonmal im vorraus. Denn so macht ihr unsere Arbeit leichter. Und ihr erhöht auch die Chance einer schnellen und qualifizierteren Antwort auf eure Fragen. Grüsse CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
04.06.2009 12:33 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 4100 Bewertung: (193) |
Nachdem in letzter Zeit immer wieder mal die Frage aufkam, wie man den eine Frage hier ins Forum stellt, möchte ich das mal kurz erklären und ein paar kleine Tips dazu geben. 1. Bitte sucht erstmal, ob eure Frage nicht schonmal gestellt worden ist (am besten mit der Suchfunktion oben rechts im Bildschirm) 2. Sollte die Frage bereits exisieren ist es nicht sinnvoll ein neues Thema aufzumachen. Dies verschlechtert die Übersichtlichkeit des Forums, und auch die Zeit zwischen Frage und Antwort. Man kannja auch, wenn die Frage noch nicht hinreichend beantwortet ist, eine nachfrage oder speziellereFrage im gleichen Thema veröffentlichen. 3. Sollte die Frage noch nicht existieren sucht euch erstmal die richtige Konferenzaus in welche die Frage am besten passt. 4. Klickt im Fenster der Konferenz auf "Neues Thema" 5. Nach Erstellung der Frage auf Erstellen Klicken. Wichtig bei der Erstellung eines neuen Themas sind ausserdem: -Falls ihr nur Mitarbeiter von Siemens, mit einem speziellen Intranet-Zugangeure Frage stellen wollt, könnt ihrdies im Erstellfenster des Themas anklicken. Dies verhindert alerdings, dass andere aussenstehende User diese Frage lesen und Beantworten können, was unter Umständen zu längeren Wartezeiten bei der Beantwortung führen kann. -Eine klare und gute Überschrift ist ebenfalls sehr wichtig, weil bei der Suche nach einem Thema blos die Überschrift angezeigt wird. Somit kann man mit einer guten Überschrift viele User auf sein Problem aufmerksam machen, undsteigert so die Chancen auf eine gute und schnelle Antwort -Es ist nicht sinnvoll eine Frage zweimal in unterschiedlichen Konferenzen zu veröffentlichen. Dies führt sehr schnell dazu, dass das Forum unübersichtlich wird. Sucht euch lieber die Konferenz aus, die eurer Meinung nach am besten zu eurer Frage passt. So nun weiterhin viel Spass mitdem Forum CS Moderator |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.06.2009 12:40um eine kleinigkeit erweitert My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf