18.10.2018 12:14 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung:
|
Hallo, dazu wird "Absolutwertgeberjustage" verwendet. 'Das geht nur, wenn ein Absolutwertgeber verwendet wird, 10.3 Geber für Position – Absolutwertgeber mit Gebereinstellung absolut Der Messbereich des Gebers ist größer als der Verfahrbereich der Achse. Die Achsposition ergibt sich direkt aus dem aktuellen Geberwert, da dieser eindeutig abgebildet werden kann. – Absolutwertgeber mit Gebereinstellung zyklisch absolut Der Verfahrbereich der Achse ist größer als der Messwertbereich des Gebers und der Geber liefert innerhalb seines Messbereiches einen absoluten Wert. Die Steuerung zählt intern die Messbereichsanzahl mit, um auch über den Messwertbereich hinaus eine eindeutige Achsistposition mitzuführen. 3.9.9 Referenzieren Absolutwertgeber / Absolutwertgeberjustage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757317 Achse auf vorgegebene Position setzen (ab V4.1 SP1) Mit der Einstellung des Funktionsparameters homingMode=SET_OFFSET_OF_ABSOLUTE_ENCODER_BY_POSITION am Befehl _homing() wird der im ParameterhomePositionstehende Wert als die aktuelle Position gesetzt und daraus der sich ergebende Absolutwertgeberoffset berechnet und in der Systemvariablen absoluteEncoder[n].totalOffsetVaule angezeigt und im System als Retain-Variable gespeichert. Der Wert im Konfigurationsdatum absHomingEncoder.absshift wird nicht geändert. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf