02.04.2024 10:30 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 308 Bewertung:
|
Hallo, es sieht so aus als hättest du das TraceTool gestartet, nicht den TraceViewer |
02.04.2024 11:05 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 142 Bewertung:
|
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109777593 Entspricht doch 1:1 der Anleitung die es hier gibt... |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04/02/2024 13:07:05Link optimiert |
|
02.04.2024 11:44 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 142 Bewertung:
|
Es ist eher so, das die Verbindung abbricht... |
02.04.2024 11:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung:
|
Hi Bezar_87, ja, die Daten zeigen, dass es Probleme mit der S7-Verbindung zwischen Panel und SPS gibt. Das kann unterschiedliche Gründe haben, Zertifikatsprobleme, Netzwerküberlastung (möglicherweise auch durch das Panel verursacht), …. Der Weg über den Support ist in diesem Fall sicher der beste. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf