25.07.2022 14:10 | |
Beigetreten: 05.12.2019 Letzter Bes: 25.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe nun mehrmals versucht die Trendansicht in meinem LWE-Projekt zu nutzen. Doch leider funktioniert dies nicht mehr, wenn ich 12 oder 24h bei Zeitintervall einstelle. Bei kleinen Intervallen (Minute) funktioniert es jedoch. Was habe ich damit vor? Ich möchte über den Webserver anzeigen lassen wie oft meine Bewässerung bzw. das Licht meiner Einfahrt geschaltet war. Und dies gerne, ohne dass ich E/A-Logs über den Rechner aufzeichnen lasse. Leider funktioniert die Trendansicht nicht, wie ich mir das vorstelle. Im folgenden Kurzvideo kann man meine Einstellungen sehen. [snip] Hat jemand einen Rat? Viele Grüße Henryk Dateianhang1de696b3ba969bdbeb81c057bce308c5.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/26/2022 08:36:32Link entfernt und Datei als Anhang hinzugefügt. |
|
25.07.2022 14:31 | |
Beigetreten: 05.12.2019 Letzter Bes: 25.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ah ich verstehe. Schade. Vielen Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf