09.09.2009 11:18 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (5) |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25533777 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28377774 |
14.09.2009 13:56 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Du kannst per Skript/Aktion den Zeitbereich einstellen und den Export auslösten. Für das einstellen des Zeitbereiches solltest du dir alle Eigenschaften die mit "Export" anfangen anschauen ob du diese ändern musst, zudem solltest du zuerst die Eigenschaften auslesen und speichern, danach die Eigenschaften für den Export ändern und anschließend die gespeichertnen Eigenschaften wieder setzen. Für den Export müssen folgdende Eigenschaften eigestellt werden: - "ExportFileName" auf belibigen Namen am bestenmit Zeitbereich - "ExportSelection" auf 1 - "ExportShowDialog auf 0 - "TimeAxisBeginTime" auf den Startzeit - "TimeAxisEndTime" auf Endzeit Ich würde dir ein VBS-Skript enpfehlen. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
26.03.2010 09:36 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Die Formatierung kannst du nicht beeinflussen, aber warum willst du unbedingt die Zeiten entfernen? Du kannst die Daten der csv.Datei in eine Excel-Datei importieren und die Excel-Datei so vorbereiten, das man die Daten gut auswerten kann z.B. Mit Diagrammen, weitergehende Berechungen (mittelwert, min, max, trends usw.). In der Excel-Datei kannst du dann die Daten auswerten, die dich wirklich interessieren. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf