Industry Online Support
Technical Forum
09.11.2010 10:54 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (5) |
In welche Abständen archivierst du die Werte und über welchen Zeitraum? Wie ist der Segmentwechsel im TagLogging eingestellt? |
09.11.2010 13:55 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (5) |
Sind die alle in einem Prozesswertarchiv? So viele Variablen mit so einem kurzen Zyklus und das über 12 Monate, das ist schon ziemlich Hardcore. ;-) Ich würde versuchen den Zyklus hochzusetzen, den Zeitraum runterzuschrauben und dann vielleicht ein Verdichtungsarchiv anlegen.... Kannst ja mal schauen wieviele Segmente du schon hast, die liegen im WinCC-Projektordner -ArchiveManager - TagLoggingFast bzw. TagLoggingSlow (auf dem Server). Alles was da drin ist wird beim Runtimestart geladen und auch bei Aufruf eines Controls durchgerödelt... Hier noch ein FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39099314 EDIT: Noch ein FAQ (wusste ich doch, dass ich dazu schonmal eine konkrete Empfehlung gelesen hab ): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34473264 Der steht zwar unter PCS7 aber bei WinCC habe ich da ähnliche Erfahrungen gemacht. |
Zuletzt bearbeitet von: mi_ke am: 09.11.2010 14:14 |
|
Folgen Sie uns auf