23.09.2018 18:58 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo, ich bin neu hier und möchte Euch mein Vorhaben vorstellen. Es geht um meine Treppe, wenn man unten die Treppe raufgehen will, soll unten der BWM, oder Lichtschranke ( I 1) die Treppenstufen nach und nach einschalten. Funktioniert ja auch schon. Wenn man von oben nach unten gehen will, soll die Beleuchtung in umgekehrter Reihen folge angehen, (I 2) funktioniert ja auch schon. Dauerlicht auch. ( I 3 ). Nun möchte ich gerne über I 4 ein Lauflicht aller KITT haben, und da hapert es bei mir, wie ich das realisieren soll, und da bitte ich um eure Hilfe. Desweiteren wollte ich gerne wissen, ob ich diese Schaltung auch mit der LOGO A5 oder A6 machen kann? Wenn ja, welche Bauteile würdet ihr mir da empfehlen. Vielen Dank für eure Mühe DateianhangPahlen Treppe.zip (177 Downloads) |
23.09.2018 20:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1332 Bewertung: (42) |
für die ersten 7 eingefügt ... 8er Logo dann erforderlich DateianhangLOGO-Lauflicht-Pahlen Treppe.zip (160 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.09.2018 21:38 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1332 Bewertung: (42) |
ergänzt .... ver 2 DateianhangLOGO-Lauflicht-Pahlen Treppe-2.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.09.2018 21:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Vielen herzlichen Dank. Hatte es auch gerade fertig, aber nach deiner ersten Version, zwar bischen komplizierter, aber es funktioniert auch. Super |
23.09.2018 22:07 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hier nun meine Version
DateianhangLOGO-Lauflicht-Pahlen Treppe.zip (152 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.09.2018 11:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ist zwar ein wenig spät, aber für die Verspielten sind im Anhang mehrere Lauflichter, frei programmierbar und relativ wenig Blöcke für die Umsetzung. Allerdings ist wenigstens eine Logo 8 erforderlich. Für Leute, die mit der Umrechnung von Bitmustern auf Integer auf Kriegsfuß stehen, ist noch eine Exceltabelle dabei. Hoffentlich funktioniert die auch richtig unter Excel, hab ich mit Open Office erstellt. M.f.G. Scorp DateianhangLauflicht.zip (173 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf