09.12.2012 20:41 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, Über die Tasten „AUF“ und „ZU“ funktioniert alles bestens. Nur über die Uhr (Automatik-Betrieb) funktioniert nur der Pfad „ZU“. Habe das Signal „AUF“ (von der Uhr) bis B012 mit einem Hilfs-Timer gescheckt, Wischrelais wurde getriggert. (Q4 an ein flankengetriggertes Wischrelais und dessen Trigger an B012, im „Set Par“ Mode Ta beobachtet) Wenn ich „Auf“ über die Uhr aktiviere während Timer „ZU“ noch läuft, dann bekommt dieser auch das Reset-Signal, was schließen lässt, das bis B012 bzw. In1 B007 alles in Ordnung ist. Am Ausgang B007 kommt anscheint nichts mehr an?? Der Timer B001 wird über den Pad Uhr nicht getriggert, funktioniert aber über I1 „Taster AUF“ bestens. Ich dachte schon an ein Timing Problem und habe im Forum den Hinweis mit Merker und XOR gelesen, so dass ein High für 2 Zyklen ansteht, aber kein Erfolg. In der Simulation funktioniert es auch bestens. Wer hat einen Rat???? Logo: Type 0BA5 DateianhangRollosteuerung_V2_2.zip (40 Downloads) |
11.12.2012 19:19 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo viele Dank für Eure Kommentare, die sehr hilfreich waren. Habe die TL-Zeiten auf 200ms gesetzt und dann hat es funktioniert. |
Folgen Sie uns auf