06.04.2020 19:03 | |
Beigetreten: 27.05.2009 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich benutze den UDF von Frickelzeugs und wollte jetzt die Werte im LWE abfragen
Habe versucht, wie beschrieben Dword200 in der Logo eingetragen, bekomme aber im LWE die Werte nicht raus um die Rollade grafisch anzuzeigen; Weiterhin habe ich im LWE mir die Bytes VB200, VB201,VB202, VB203 anzeigen lassen um etwas zu finden habe aber keine Änderung gesehen. Habe aktuelle Logo!8; Komunikation mit LWE funktioniert bei Ein- und Ausgängen Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen ? Danke DateianhangRollo-ZPos.zip (89 Downloads) |
06.04.2020 19:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Hast du bei LSC in der Parameter- VM-Zuordnung den Parameter "Pos" des UDF angegeben? |
06.04.2020 19:25 | |
Beigetreten: 27.05.2009 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ja habe ich eingetragen |
06.04.2020 19:42 | |
Beigetreten: 27.05.2009 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Mein wunsch wäre sie Digital (0,1,2) anzuzeigen, dann kann ich die Position mit einem Bild anzeigen |
Folgen Sie uns auf