21.04.2008 14:05 | |
Beigetreten: 12.12.2007 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (11) |
Ich nehme an, du hast eine Simatic S7, die du synchronisieren willst. In der HW-Config deines S7-Projektes muss die Uhrzeitweiterleitung in der Kommunikationsbaugruppe eingeschaltet werden, über die du die Prozesskopplung mit WinCC eingerichtet hast. In den Eigenschaften der CPU --> Lasche Diagnose/Uhr die Synchronisationsart auf Slave in AS einstellen. In WinCC Time Synchronization die Synchronisation über Anlagenbus als Master einschalten und den richtigen Zugangspunkt wählen (wie deine Prozesskopplung). Im Anhang sind noch ein paar Screenshots aus der S7). DateianhangUhrzeitsync.pdf (833 Downloads) |
21.04.2008 14:13 | |
Beigetreten: 04.09.2007 Letzter Bes: 26.07.2011 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
und dann wird das Ganze automatisch angetriggert...? uwem |
21.04.2008 14:45 | |
Beigetreten: 12.12.2007 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (11) |
wenn du die Uhrzeitsynchronisation über die BPC-Option machst, wird das Zeitsignal automatisch über den Anlagenbus gesendet. Ich muss dazu anmerken, dies geht nur über Indutrial Ethernet und entsprechende Baugruppen, die die Uhrzeit weiterleiten (z.B. CP1613 für den WinCC-Rechner). Man kann die Uhrzeit (Systemtime) auch zyklisch über ein globales Script in WinCC auslesen und auf Prozessvariablen in sie SPS schreiben und dort per Standardfunktion die CPU-Zeit stellen. dazu hier ein FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7802886 Gruß Leo |
21.04.2008 14:59 | |
Beigetreten: 04.09.2007 Letzter Bes: 26.07.2011 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine fachkundige Hilfe... uwem |
Folgen Sie uns auf