08.08.2016 19:20 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung: (42) |
War etwas Job - aber funkioniert mit Genauigkeitseinschränkungen. Ich habe die lineare Interpolation verwendet - es waren 5 Bereiche notwendig (im Minus Bereich mehr). Grober Test hat ergeben: Fehler weniger als 2° -- bei -50 bis +70° also <2%. wenn das nicht genügt wären noch mehr Punkte notwendig. Jene Linearisierung wie Betel gemacht hat wäre besser - bekomme das mit der Excel Tabelle aber nicht hin - sobald ich etwas ädere habe ich Fehlermeldungen. DateianhangLogo-Linearisierung-Druck.zip (137 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.08.2016 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Wenn es um Druckwert -1bar bis 2 bar geht, siehe Anhang. Die Einstellung ist ganz simpel: Sensortyp 4-20mA auswählen, Minimum -1000 einstellen, Maximum 2000 einstellen, fertig. DateianhangDruck_-1_bis_2_bar.zip (121 Downloads) |
Folgen Sie uns auf