Industry Online Support
Technical Forum
12.11.2008 16:04 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Hallo und herzlich willkommen in der Welt von simatic :) also das mit dem Bibliotheken sollte durch diesen FAQ hinzubekommen sein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16689345 Nun zu deinem Problem: Du brauchst also einen Algorythmus, der dir jeden tag zur selben zeit eine stunde lang einen Ausgang schaltet, damit eine Pumpe läuft. Nach der Stunde soll wieder Ruhe sein? Da fällt mir spontan ein, dass ganze über die Uhrzeit zu steuern. Du hast du Möglichkeit, dir die Uhrzeit aus der CPU auszulesen. Vorraussetzung ist eine CPU mit Uhrzeitmodul. Mit dem Baustein READ_RTC liest du die Uhrzeit aus, diese wird in einem von dir definierten Datenbereich abgelegt. Jahr, Monat, Stunde, usw. sind jeweils ein byte. Jetzt musst du nur noch angeben, wenn stunde = xx, dann Pumpe an. Also z.b. ist deine Stunde in Variablenbyte VB103 hinterlegt, dann fragst du VB103 immer auf den Wert der Stunde XX (z.b. 16) ab. Mehr zur Uhrzeit im S7-200 Systemhandbuch ab Seite 82 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109582 Hoffe das hilft dir alles soweit weiter um erstmal einen Anfang zu finden. Ansonsten weiter üben und durch die zahlreichen FAQ's quälen und fleissig Fragen stellen ;) Gruß |
Folgen Sie uns auf