10.11.2016 08:25 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Ich häng mich mal an den alten Beitrag ran, weil ich hier gerade ähnliches Verhalten habe.
Die Neustarts kamen zuerst sporadisch so alle Tage, mittlerweile komme ich gerade mal bis zum HMI-Start. Die Windows-Logs waren unauffällig, 24V wurde bereits von extern mit "dickem" Netzteil eingespeist. Die Festplatte hatte ich draußen und habe sie auf physische Fehler überprüft. Hat alles nichts gebracht. Ich tippe ja auf Hardware, aber da das Teil nicht ganz billig ist, will ich natürlich alles mögliche vorher ausschließen. Ich werde dann mal probieren, ob ich noch ins Windows komme und sehen, ob im System der Haken steht bei "Systemfehler: Automatischen Neustart durchführen". Gibt es noch andere Ideen? Gruß Ralf ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10.11.2016 09:39:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.11.2016 11:10 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:13:21~(‾▿‾)~ |
|
17.11.2016 17:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Auflösung: Gebrauchte PCU vom Reparateur und Originalfestplatte - läuft wieder.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf