25.07.2016 14:16 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22330 Bewertung: (2999)
|
Hi, ích glaube das liegt daran das die Bezeichnungen in den technischen Daten unterschiedlich ist. Bei der S7-1500 steht das im Abschnitt Protokolle -> Anzahl S7-Routing Verbindungen, bei der CPU 300 findest du diese Angaben unter: Kommunikationsfunktionen -> Anzahl Verbindungen -> verwendbar für Routing Für die S7-1500 gibt es auch die Tabelle unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/78783481 da sieste du das es wesentlich mehr Verbindungen gibt als Routing Verbindungem. Der Unterschied zwischen S7-Verbindung und S7 Routing Verbindung ist das die Routingverbindung von einem PC/HMI über die CPU zu einem dahinter angeschlossenen Endgerät geht, eine S7. Verbindung jedoch immer von einem Gerät zu einem anderen ohne Netzübergang.
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 25.07.2016 14:17:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf