04.06.2013 11:26 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Es ist wie folgt: wir haben die Verbindung (USB-Port) der beiden Geräte schon seit über 2 Jahre bei uns im Einsatz. Das Ergebnis des Scans wird ganz normal in einem Eingabefeld am TP übergeben und dann weiterverarbeitet. Bis jetzt hatten wir keinerlei Probleme. (mindestens 10 Anlagen, schon über 15 Scanner) Da uns hier im Haus ein Scanner kaputt gegangen ist wollten wir ihn wie bis her immer 1 zu 1 ersetzten. Allerdings scheint bei dem Typgleichen Scanner etwas anders zu sein und es funktioniert nicht. Wenn wir den Scanner anschließen scanne ich einmal, der Scanner piepst und scheint sich dann aufzuhängen, es ist also kein weiteres scannen mehr möglich. (Reset über an- und abstecken des Scanners) Verschiedene Einstellungen des Scanners haben wir zahlreich ausprobiert doch das Fehlerbild sieht immer gleich auch. Wir haben natürlich mehrere neue Scanner getestet, aber jedes mal das selbe. Jetzt ist meine Frage woran es liegen könnte. Sprich welche Eigenschaften oder Protokolle mus ein USB-Scanner erfüllen um mit dem TP kommunizieren zu können.
|
Zuletzt bearbeitet von: RockCount am: 04.06.2013 11:53Zuletzt bearbeitet von: RockCount am: 04.06.2013 11:28 |
|
16.07.2013 17:53 | |
Beigetreten: 18.03.2008 Letzter Bes: 08.12.2023 Beiträge: 1750 Bewertung: (272) |
hallo, Sie haben diese FAQs verwiesen? Welche Hardware kann an die USB-Schnittstelle von Windows-basierten Panels angeschlossen werden? hoffe, das hilft. |
VANDE MATARAM..... |
|
Folgen Sie uns auf