01.09.2015 11:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen,
Was kann ich falsch gemacht haben? Habe das System so von einem Kollegen übernommen, der selbst auch noch nie eine Lizenz verlängern musste mit der neuen Software.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 01.09.2015 15:03:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.09.2015 13:31 | |
Beigetreten: 04.06.2010 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 383 Bewertung:
|
Hallo Geva,
Grundsätzlich empfehlen wir bei Lizensierungsproblemen auf die aktuellste LMU Version zu gehen. Momentan ist dies die V2.0.341. Du kannst diese beziehen von: https://support.industry.siemens.com/cs/products?pnid=18368&lc=de-WW
Ich gehe davon aus, dass Du bereits ein entsprechendes E-Mail mit dem Lizenzfile zur Verlängerung erhalten hast. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann must Du zuerst eine entsprechende Lizenz-Verlängerung bestellen.
Informationen zum Eintragen des Lizenzfiles findest Du in der Help der LMU. Bitte beachte, dass Du unterscheiden musst zwischen den verschieden Situationen, d.h.:
und der Situation mit oder ohne Internetverbindung. Das einfachste ist in jedem Fall dies mit der Internetverbindung zu tun.
Solltest Du nicht weiter kommen, so wird Dir der lokale Support ansonsten sicher gerne helfen.
Gruss Albis |
Folgen Sie uns auf